This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LSF0108:此芯片是否有任何 TINA 仿真模型?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LSF0108, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795189/tina-spice-lsf0108-is-there-any-tina-simulation-model-s-of-this-chip

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:TINA-TILSF0204

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我将在我的新设计中使用 LSF0108。 我想在 TINA 软件中对其进行仿真、那么是否有任何 LSF0108的 TINA 模型? 或者、

更好的是、是否有任何 LSF0108仿真示例可以为我提供? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,lx,

    我们不提供 LSF0108的 SPICE (TINA-TI)模型。
    您可以从所有可用 SPICE 模型到以下链接中查找类似模型。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    感谢你的答复。 我找到并下载类似的 LSF0204模型、并获取2个文件:"lsf0204_process.lib"和"lsf0204.inc"。 但是、在我将.lib 文件导入 TINA 后、我发现内容是 ramdon 字符、无法编译。 那么、我想 TI 对模型文件进行了加密吗? 如何使用模型文件来仿真 LSF0204? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,lx,

    lsf0204_process.lib 是加密的 HSpice .lib 文件、遗憾的是、它不能用于 TINA-TI 中的仿真。
    您可以查找具有未加密 SPICE 模型的器件,该模型可导入到 TINA-TI 中。

    谢谢、
    Vivek Agarwal