This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14006:电源设计

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020, TPS560430, LMR14006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794088/webench-tools-lmr14006-power-supply-design

器件型号:LMR14006
主题中讨论的其他器件:LMR14020TPS560430

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

我有一个问题要为我的器件进行电源设计、要求如下:

 V (IN)= 28V
 V-max (in)= 33V  
     Iout-max =.6amp
     V-out = 3.3V
我们已经针对 WE-Bench 进行了一些设计、您能查看设计并交叉检查这两种设计吗? 我根据实际设计将所有电路的电阻器封装更改为0402、并将 LMR14020中 RFBB 的0201封装更改为仅0603 (RFbb)。
请访问 thise2e.ti.com/.../LMR14006X.pdfe2e.ti.com/.../LMR14020.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divyyshu、

    我们在实际设计中没有观察到采用0201封装的电阻器。 请您使用"设计"选项与我们分享实际设计。
    但是、请注意、您可以在替代器件选择中选择采用所需封装的电阻器。 封装尺寸不影响电路的电气特性。 封装尺寸的变化只会影响 PCB 和热行为。 组件选择中的任何更改都将更新 WEBENCH 设计、并且 WEBENCH 也将对其进行验证。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LMR14020电路上的100pF CFF 电容应该正常。

    只要额定功率正常、电阻器封装尺寸就没有限制。

    您还可以尝试使用具有较小解决方案尺寸的最新 TPS560430。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经上传了电源设计、请查看此设计并在其中使用适当的组件封装来审查设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    您共享的上述设计没有任何信息。 请使用"设计"选项共享 WEBENCH 设计链接、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6457.LMR14006X.pdfhi

    请先查找 LMR14006XDDRC 设计。 我将为您附上 PDF 文件。 请查看此内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正在等待您的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是我对 LMR14006X 电路的评论:

    1.1MHz 时、对于33V 至3.3V、Ton 为100ns、没有足够的裕度、因为 LMR14006 Ton 最小值典型值为95ns、如果 Ton 最小值被命中、平均开关频率将略微下降。 或者、您也可以使用具有 TON-MIN 60ns 的 TPS560430。
    D1可以是40V 二极管、以降低成本。
    3、其他设计还可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 我对另一个电源有其他疑问,如下所示:我对电阻器和电容器封装所做的更改很少,请查看。

    CFF 为0603封装、但实际为0201

    RBB 采用0603封装 、但实际为0201。

    请检查 PCB 中的噪声、因为 较大的组件会导致布局发生变化。

    等待您的早期 replye2e.ti.com/.../3034.LMR14020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    另请查找第二个设计。 我正在等待您确认设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以在 CFF 或 反馈上使用0201尺寸的器件。 CFF 电容额定电压应大于16V。

    对于 LMR14020设计、请将 CFF 电容从270pF 更改为150pF、 所有其他外部组件都正常。