This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:TIDA-010030评估板的 MSP 控制器源代码,以及在给定代码中实现的 CAN 通信?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010030, BQ34Z100-G1, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794986/tida-010030-msp-controller-source-code-for-tida-010030-eval-board-and-can-communication-implemented-in-given-code

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1ISO1042

大家好、我正在寻找适用于同一电路板中使用的 MSP 微控制器的 TIDA-010030评估板源代码。

其次、该设计中是否还存在硬件、CAN 通信是否在源代码中工作? 如果是、请帮助共享存储器映射。

Rohit

+918141616356