This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA1678:60Hz LPF 下的 OPA1678/LPV511

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794903/tina-spice-opa1678-opa1678-lpv511-for-60hz-lpf

器件型号:OPA1678
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、先生、

以下是第4个 LPF 要求:  

中心频率=60Hz、阻带400Hz-30kHz @-40dB

输入波形:5V 60Hz 方波、输出波形具有良好的正弦波波形

您能否提供合适的组件和仿真?  谢谢!