This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:BQ79606-Q1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/791367/tina-spice-bq79606-q1

主题中讨论的其他器件:TINA-TIBQ79606-Q1

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否可以模拟 TINA-TI 中的电池的充电和放电??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anson:

    请您详细解释一下您正在寻找的内容吗?
    如果您可以指定所提供的仿真类型(例如交流、直流、瞬态等)和所需波形的性质、我们可以更好地帮助您。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以仿真电池充电期间的被动电池平衡吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anson:

    您能否指定您正在使用的组件(IC、电感器、电容器等)。

    此外、我们可以观察到 TI 网站上没有适用于 BQ79606-Q1器件的 SPICE 模型。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我想绘制一个电池的充电特性。这可以使用 TINA-TI 中提供的电池组件来完成吗?

    此致、
    Anson Jose
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安森
    TINA 电池实际上是一个理想的电压源、其串联电阻的默认值为0欧姆。
    它可能无法模拟真实电池的充电/放电行为。
    话虽如此、您的仿真的目标是什么?
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    我正在使用电阻器、MOSFET 和可充电电池等组件。 我必须在充电模式下使用电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的重播

    我想在充电期间达到阈值时打开跨电池(与放气电阻串联的 MOSFET)连接的 MOSFET、并且我必须测量放气电流。

    此致、
    Anson Jose
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anson:

    如果您想在 TINA 中测量任何电压或电流、可以使用典型的电压表或电流表。 您可以转到上部选项卡的"仪表"部分、选择测量所需的任何工具。

    Herman