This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53319:tps53319

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789150/webench-tools-tps53319-tps53319

器件型号:TPS53319

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 我需要一个能够为 LED 提供10A @ 3.5V 电压的电路。 使用 EVM 板并修改反馈电压(R10和 R12以及 R23和 R24)以匹配我的 LED (3.5V)、我能够以3.5V 的电压为 LED 提供10A 电流。 我用 webench 创建了一个电路、但该电路不起作用。 该电路在停止(分流)前的供电电流不能超过1.5A。 如果负载减小、它将重新启动、但它不会保持任何高于1.5A 的电流。 EVM 和 Webench 设计之间的主要区别在于电感器。 ORENO EVM 板具有0.5 uH 电感器、但 Webench 设计使用了1.8 uH。 您能帮我找出 Webench 设计失败的原因吗?

谢谢、

AL (619) 838-9757 txt 或 VOICE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    您能否告诉我们您的输入/输出[Vin =?、Iout=10A、串联 LED 数=?、每个 LED 的正向电压=??] 要求提供 LED 以便我们能够为您的应用提供帮助?
    此外、TPS53319是一款稳压器、而要驱动 LED、我们需要恒流稳压器/LED 驱动器。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标称输入电压 Vin 为12VDC、但可能在9V 至15V 之间变化。 共有三个白色 Cree LED 并联、每个 LED 在3.5V 时消耗大约3A 的电流。 我知道 LED 驱动器通常是恒定电流、但由于 EVM 板工作良好、将输出电压设置为3.5V、因此我建议它不需要恒定电流。 我选择 TPS53319器件的主要原因是效率、小尺寸/器件数、包括电感器。 Webench 设计与 EVM 非常相似、但使用的是1.8uH 电感器、比 EVM 上的.5uH 电感器小。 我想、但无法确认 TPS55319因电流而关闭、而不是 LED 电压。 LED 上的电压设置为3.5V、但在1.5A (总共三个)时、它会降至3.4V、仍然不足以导致 UV 关断。  Webench 提供的输出电容器是 单个.1uF 陶瓷电容器、但 EVM 有三个.1uF 电容器、我将其留在原位。  此外、电感器上的纹波注入器与 EVM 不同、但公式似乎支持修改后的纹波注入器值。 输出电容器或喷油器值是否会导致器件在1.5A 电流下停止工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    TPS53319的 EVM 板针对输入电压= 8-20V、输出电压= 1.5V 和 输出电流= 0至14A 进行了优化、而您正在寻找输出电压= 3.5V。

    通常、电感器的设计目的是获得 Iout 为30%的峰峰值电感器电流纹波。 因此、在您的条件[9V-15V 至3.50V @ 10A]下、您的电感为1.8uH、而不是0.5uH。 此外、当我在 WEBENCH 中运行电气仿真时、我能够获得3.5V 的稳压输出电压。 下面是 FYR 的快照。

    如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    您能否与我分享您的 Webench 设计?  您可以将其共享给 j (dash) tucker (at) ti (dot) com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伯特

    您是否需要进一步的帮助? 我将关闭此主题、但如果需要、您可以重新打开它。