This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00915:LMG3411

Guru**** 2825495 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV421, INA253EVM, TIDA-00915, TIDA-00366, TIDA-00171, AMC1311, TIDA-00914, AMC1301, INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794675/tida-00915-lmg3411

器件型号:TIDA-00915
主题中讨论的其他器件:DRV421INA253EVMTIDA-00366TIDA-00171AMC1311TIDA-00914AMC1301INA253

尊敬的 Martin

我们发现了两个 EVM、我们认为它们可以帮助我们在闭环模式下测试这些子板(LMG3411-18)。 这些是;

·      DRV421 EVM、允许我们测量子板的电流、从而创建闭合电流环路。 如果为真,我们需要其中3个模块来测量三个相位的电流...对吗?

·      INA253EVM。

 

如果您认为这些是合适的选择、请告知我们。

 

此致

Sam

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您关注 TIDA-00915和电流/电压感应。 TIDA-00915 GaN 逆变器的额定直流链路电压为200-400V、LMG3411与 C2000 controlCARD 隔离。 内联分流器需要能够处理高共模和共模瞬变的隔离式放大器。

    对于电流和直流链路电压测量、我建议您查找 AMC1301 (相电流)或 AMC1311 (直流链路电压)等隔离式放大器或 AMC1306等隔离式 Δ-Σ 调制器。 有关使用 AMC1301/11三相逆变器进行电流和电压检测的更多详细信息、请参阅 TI 设计 TIDA-00366;有关隔离式 Δ-Σ 调制器的更多详细信息、请参阅 TIDA-00914或 TIDA-00171。  

    AMC1301 (请参阅 :http://www.ti.com/tool/amc1301evm)和 AMC1306 (请参阅 :www.ti.com/.../amc1306evm) 均具有可从 TI 订购的 EVM。  

    此致、

    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    一如既往的明确和有益的回应。 谢谢你。

    对于涉及 TIDA-00915、我深表歉意。 我们有 LMG3411-18子板、我们希望在闭合电流环路模式下使用它们。 我们找到了2个我们认为可以帮助我们的 EVM。 这些是;
    •DRV421 EVM、允许我们测量子板的电流、从而产生闭合电流环路电流。 如果该 EVM 可以正常工作、那么我们需要其中的3个模块...对吧?
    •INA253EVM。

    如果您认为这些是合适的选择、以及我们是否需要与其他 EVM 配合使用、请告知我们。

    此致
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin
    您知道、与分流电阻相比、磁通门可实现更精确的感应、我们显然希望了解这一点。

    此致
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您关注电流感应。 您能否提供有关您的应用的更多信息-电压范围、电流? 请注意、INA253的最大共模能力为80V、预期应用不应超过该值。 如果您计划使用 DRV421 EVM、则三相逆变器需要3个模块。 或者、仅当您的应用中的负载电流始终保持平衡时、您才可以使用2个模块。

    正如 Martin 所建议的、请针对您的应用探索基于 AMC13xx 的 EVM。

    此致
    Siva