This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01292:具有低频谐波的模型的正弦波结果

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792653/tida-01292-sine-wave-result-of-the-model-having-low-frequency-harmonics

器件型号:TIDA-01292

您好!

我在电路板上使用了 TIDA-01292参考设计作为逆变器,设计非常棒:),谢谢。

但在我的输出级、即 H 桥输出中、 我连接了一个10mH 和22uF 电容器(我知道它很大、希望有一个低截止频率-大约1k)、用于对 SPWM 波进行滤波。

我正在被扭曲的正弦波 也就是说、有很多低频谐波(100Hz、150Hz 等)、我想说的是...无论我做什么滤波器、我都不会得到纯正弦波。

所以,我问了我们的专家,他建议调制方法本身有一些问题,我现在很担心,因为我认为 TIDA-01292设计是一个纯正弦波发生器。

如果需要在调制中进行一些更改以获得纯正弦波、或者建议滤波器值以获得纯正弦波、请提供建议。

我将我的振荡器中的图像与对其进行的 FFT 分析相连接

这里的蓝色矩形是它具有~40dBm 功率的信号,但您也可以看到红色矩形框中有100、150、200、250Hz 谐波,我担心这些...... 请忽略信号上的高频分量...我将对该部分进行调优

这是放大版本,我们可以清楚地看到 50Hz 信号的失真,即它不是纯正弦波...... 请注意,我不是说高频纹波,而是说正弦波的形状。

请帮助我解决此问题、因为我不清楚故障的位置(调制技术或 LC 调优)...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajat、

    问题可能是由于调制造成的。 但是、应调整正弦 PWM 代码、以解决电感器-电容器组合值不同时的这种问题。 TIDA-01292只是一个逆变器功率级-其输出将取决于我们如何调制 PWM。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,  

    请建议我在哪里纠正它,我指的是调制中的哪个参数(如果是调制)。 TIDA01292不是纯正弦波逆变器?

    您能否建议 L 和 C 值、因为我已经尝试过很多...但我无法移除这些低频谐波。 请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajat、

    TIDA-01292可用作纯正弦波逆变器、前提是代码可进行校正以适合外部组件。 它专为离线 UPS 应用而设计、其中谐波失真不是一个非常严重的问题。 如果我们向代码添加校正参数、您可以得到 THD 非常低的波形。 硬件没有阻止它的约束。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,请你详细说明在哪些方面需要改进,例如,是否应增加开关频率或需要修改计算占空比的正弦函数。
    请明确说明当前设计中需要更改的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajat、

    在线提供了大量有关通过改进的 SPWM、THIPWM (第三谐波注入 PWM)、SVPWM (空间矢量 PWM)或更先进的 PWM 控制技术来提高电压源逆变器 THD 的文献。 由于这些远远超出了本设计的范围、因此我们尚未在这方面进一步探讨。

    此致、

    Salil