Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28740、 UCC28742好的团队
我正在搜索工作概率很高的交流/直流设计。
我被引导到竞争对手的网站之一、并选择了符合我要求的设计。 它们还具有在线设计系统。 选择芯片和设计后、设计突然从设计中心消失。 该设计也不起作用。 我甚至根据设计规格定制了变压器版本。
因此,我的项目被推迟了,我再也不能承担这一费用。
我一直在查看当前论坛、WEBENCH 和参考设计。 有这么多。 我想 TI 将创建具有改进功能的新控制芯片。
我的设计是一款宽输入交流/直流转换器、可驱动电池充电电路以及电源旁路来驱动电路的其余部分。 我知道反激式拓扑是最好的、 我认为次级反馈是最好的。 必须隔离电路。 我不需要汽车规格。
如果我可以获得最小的输出纹波、将会很好。
输入:AC - 85V AC - 265V AC
输出:20-22V DC
输出电流:最大4A
WEBENCH 中列出了3个不同的系列:LM、UC 和 UCC。 哪一个系列是最新的芯片设计、哪一个是最适合使用的
有很多选择。 你能给我任何指导吗?