This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4497:印刷电路板轨道厚度

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/793909/pmp4497-pcb-track-thickness

器件型号:PMP4497
主题中讨论的其他器件:LMG5200

您好、先生、

铜重量(盎司) 是 针对 LMG5200 48V 至1V/40A 单级转换器参考设计板3层平面变压器内部的次级匝数的考虑因素。

从初级到次级的任何隔离规格都被考虑在内。

此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部次级层为3oz。 铜。 顶层和底层 是2oz 铜、镀层接近3oz。

    一层和二层之间的绝缘层为1.42mm。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您提供详细信息。 此外、我们可以为每个次级绕组层实现最大电流密度。 在计算平面绕组上的温升时、是否考虑了这一点

    此致
    不是
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nesh、
    通常、我们将使电流密度保持在每 mm^2 2~5A 以下。 没错、需要考虑 dT 铜。 计算铜中的电流能力也很复杂。 因为环境温度、冷却道、结构等的变化因素... 将影响铜中的 dT。
    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生提供的信息