This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/PMP9772:PMP9772仿真

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PMP9772, TPS61088, TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/791816/tina-spice-pmp9772-pmp9772-simulation

器件型号:PMP9772
主题中讨论的其他器件:Tina-TITPS61088TLV61220

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、先生、

我想在 TINA TI 中对此 PMP9772设计进行仿真。 我可以获取此设计的 Tina 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、


    您可以从 TI 网站下载 TPS61088的 TINA-TI 模型、并根据 PMP9772修改外部原理图。

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载了 TPS61088和 TLV61220 Tina 模型、并根据 PMP9772设计进行了连接、但我应该如何使用
    超级电容器。
    在超级电容器的位置、我使用了0 2.5 10U 10U 的源、但在 TPS61088 IC 上、我没有获得输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、

    请您与我们分享 TINA-TI 原理图、以便我们更深入地了解一下吗?

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tps61088-_2600_-TLV61220.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我需要4V 输出、因此我设置了 tps61088电阻器129K 欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    我运行仿真的时间更长(15ms)、并通过电阻分压器网络设置所需的输出(如下所示)。


    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。


    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    这意味着电路中没有问题。
    我是否可以使用开关将2.5V 电源替换为超级电容器充电和放电电路?
    我将在 TINA TI 9.3版本中进行仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、

    TINA-TI 不包含内置的超级电容器库。

    从模型的角度来看、超级电容器不应相对于正常电容器发生变化
    您可以使用超级电容器的等效电容并检查它是否可以驱动电路。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、您好。

    是否需要为 TPS61088使用 AGND 和 PGND 两个不同的接地端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、

    这些模型以及 TINA-TI 仿真器都将 AGND 和 PGND 视为相同的0V 电势。
    仿真模型时、AGND 和 PGND 之间不会有任何差异。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的