This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070 Spice 模型已加密且不可用

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794402/tina-spice-ucc28070-ucc28070-spice-model-is-is-encrypted-and-unavailable

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

现在、我们使用您的 UCC28070为我们的项目设计 PFC。

但您的 SPICE 模型(UCC28070)已加密、因此我无法使用该模型完成仿真、您能否与 我共享非加密模型?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yong、

    很抱歉、我们通知您 UCC28070的未加密 SPICE 模型不可供分发。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta