This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00721:使用 RF430CL330H 时出现 TIDA-00721问题

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/793848/ccs-tida-00721-tida-00721-problem-with-using-rf430cl330h

器件型号:TIDA-00721
主题中讨论的其他器件:RF430CL330H

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我一直在使用此参考设计、但移动或 NFC 读取器未检测到 NFC 芯片、  

我在参考中使用了相同的代码和原理图、但没有任何内容!

我使用了刚性和柔性 PCB、 我使用 LCR 测量天线的 L、发现天线在刚性 PCB 上提供了大约630uH 的电压、但当我计算出其提供的调谐电容(~34-35pF)与参考设计(39pF)中所示的不同时、这是个问题!

我在计算中考虑了 NFC 芯片的内部电容(35pF)、但我的意思是结果给出了-34pF

我能做什么!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 enng -
    我并不惊讶、因为 RF430CL330H IC 天线线圈的建议电感为2.66uH (@13.56MHz)。

    630uH 的电感太高、无法与该部件配合使用。 (或在该频率下、对于该情况)

    请调整您的电感并重新调整。

    此外、使用运行频率至少为10MHz 或更高的 LCR 表、使用网络分析器精确测量线圈的工作频率。 (13.56MHz)-然后应用调谐电容

    如需参考、请参阅 www.ti.com/.../rf430cl330h.pdf (第4.4节)和 www.ti.com/.../sloa197.pdf

    此外、在 PCB 上似乎不可能获得630uH。。。此处所附的小应用可能对您很方便。  

    我们这样做是为了快速确定标签线圈所需的尺寸和匝数。 它基于我们从这个在线工具获得的想法-增加了频率(在后台)

    e2e.ti.com/.../Calculate_5F00_L.zip



    如有需要、请随时回来寻求更多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    非常感谢您的回复和详细信息

    想法是、我无法像已经在 PCB 上一样更改天线、但我的问题是、我使用了 TI 的设计参考、因此 PCB 完全相同! 我知道这个630u 太大了、为什么我要将其与 TI PCB 参考设计结合使用!

    如果您看一下原理图,我如何测量电感?我移除了0欧姆电阻器和两个二极管,以将天线与任何连接隔离,然后使用 LCR 与轻扫频率并得到630uH?  我在天线的两端进行探测。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 enng -您能否提供您的创建和原理图的图片? 要测量线圈、您需要将其连接到以高频带运行、接近13.56MHz 的 LCR 表...这将是 rare...usually、它们以1kHz 或100kHz 的频率运行、对于这种工作没有太多用途。 另一个最便宜的选择是使用 MFJ 仪表=>像这个仪表  一样、和  (电源)来测量复数阻抗(R + jXL)和电感

    下一个选项是使用网络分析器 -使用史密斯圆图并直接用这种方法测量 R + XL -请参阅我编写的随附应用手册(对于具有略微不同线圈要求的 ISO15693标签)、但从未发布-  

    第30页有关该示例的图像、请确保您看到第37页、了解如何测量该值并检查谐振频率和 Q 值、也可 访问 e2e.ti.com/.../HF_2D00_I-Tag-Antenna-Design-Application-Note_5F00_11_2D00_08_2D00_26_2D00_013_5F00_Rev_5F00_0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    非常感谢您的回答和详细信息、

    请参阅原理图和参考设计:

     http://www.ti.com/lit/df/tidrm48/tidrm48.pdf

    http://www.ti.com/lit/ug/tidubt8/tidubt8.pdf

    从原理图中、我移除了 R1、R4、D1和 D2、以使用 LCR 测量天线的唯一 L、可能我的测量结果出错了! 但我的意思是、我使用了原理图中所示的39pF (C5)、并使用了设计中的同一天线、但根本没有检测到 NFC! 我的 PCB 与参考中所示完全相同! 我尝试了4块板、但无法检测到 NFC!  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想再问一个问题、我知道 C6用于存储、但这会影响调优还是不会影响调优!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ennng -

    如果您移除了 R1、R4、D1和 D2、那么您已经隔离了用于测量的天线线圈、C6也不会连接、因此也不会影响测量。

    然后、由于您已经移除了我在周围制造红框的部件、因此您应该能够直接从我周围有蓝色椭圆形的两个点测量线圈。  

    您是否对布局进行了任何修改? 或者、您是否有人从提供的 Gerber 文件中引用过? 请使用我建议的方法之一来测量您制作的线圈、然后从此处开始。 这是确保您得到的是您订购的制造件的唯一方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    是的、这正是我们要测量的结果、

    我将尝试您的建议。 我只是想知道存储电容、这会影响整体电容吗? 我的意思是在每个组件就位的情况下运行? 因为我在一些参考文献中看到的 、它们只考虑 NFC 的内部电容(35pF)和用于调整的外部电容、大约为 13.56MHz。 但在我们的案例中,如果您看到原理图,我猜储能电容器会影响  并联电容。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ennng -

    为了进一步帮助您、我去找到了一个 TIDA 样本、并使用我刚刚制作的 Helmholtz 线圈对其进行了测量(为了确保、进行完整性检查)

    因此-如果您想向我发送电子邮件、地址为: josh.wyatt@ti.com -我可以向您发送邮寄地址、您可以向我发送 PCB、以便我可以检查它-我在这里拥有所需的所有设备、这对我来说非常容易-这样就可以消除所有疑问、您可以继续 开发过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Josh;
    非常感谢。
    我要这个。
    此致