This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:pc357光耦合器模型

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/793968/tina-spice-pc357-optocoupler-model

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我尝试向 TINA 添加光耦合器 pc357仿真模型。 使用导入 pspice 模型->编译表示一切正常、但使用新的宏向导无法生成组件。 表函数中有问题。 我尝试谷歌搜索、但快速搜索未找到答案。 我认为这对您来说很容易:)

谢谢!

e2e.ti.com/.../pc357.cir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tero:

    我仍在检查 TINA 中是否支持带/不带 table ()的"B"组件。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tero:

    B 设备不支持表,您应该将 B 设备转换为 G 设备:

    B1 0 N002 i=table (i (V1)、0、0、10、10、10、10、15米、14米、20米、17米、40米、25米、80米、35米、160米、50米)
    输入

    G1 0 N002表{I (V1)}= 0、0、10m、10m、15m、14m、20m、17m、40m、25m、80m、35m、160m、50m

    Herman