This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-01385:TIDA-01385中的电池是否可以再充电?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/791227/webench-tools-tida-01385-can-the-battery-in-tida-01385-be-recharged

器件型号:TIDA-01385

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

此设计中的电池可以再充电吗?

 在电池之前使用肖特基二极管。 因此、电池无法再充电、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    是的、肖特基二极管用于防止电池放电。 您是否计划为电池充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我假设您已经解决了问题、因此我关闭了帖子。 如果没有、只需在下面回复即可