This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/PCA9546A:PCA9546A

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789674/tina-spice-pca9546a-pca9546a

器件型号:PCA9546A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试使用 PCA9546A IBIS 模型、但它无法正常工作。 由于无法分配模型、它出现错误和警告。 是否有人可以解决此问题或提供更新的模型链接。

谢谢、

Nilam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilam、

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    IBIS 模型是否有任何更新?

    谢谢、

    Nilam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilam、

    该模型通过了 IBIS 校验器并符合 IBIS 规范。

    您似乎在使用仿真工具时遇到问题。

    请与工具供应商联系、以获得有关其解决方法的指导。

    此致、

    David Larkin

    CAE 建模