This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01420:将 TIDA-01420连接到 Delfino 板。 未找到示例代码

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01420, TMDSCNCD28379D, TMDXIDDK379D, C2000WARE, TMDSCNCD280049C, TMS320F28379D, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/793865/tida-01420-tida-01420-to-delfino-board-example-code-not-found

器件型号:TIDA-01420
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379DTMDXIDDK379DC2000WARETMS320F28379DTMS320F280049C

大家好、

是否有人尝试运行 TIDA-01420参考设计?

我已经完成了测试、但遗憾的是、没有示例/培训代码、而且在设计的关键文档中、TI 在电路板和 Delfino TMDSCNCD28379D 电路板之间使用了一些"适配器 PCB"。

有人知道我可以在哪里找到有关此板的更多信息吗?

我有 Delfino 板,也有用于它的扩展坞,但没有关于如何连接这两个板的信息( sheme)。

任何人都可以提供帮助???

最棒的

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    感谢您关注 TIDA-01420、甚至亲自重建 TIDA-01420电路板。

    适配器板是仅用于测试功率级功能的内部板。 TI 参考设计 TIDA-01455 www.ti.com/tool/tida-01455也使用了同一适配器板。 有关适配器 PCB 的详细信息、如原理图、Altium CAD 文件、请参阅 TIDA-01455的"设计文件"文件夹。 它包含在相应的 zip 文件中。

    固件:对于 TIDA-01420 (两个 TIDA-01455)、我们尚未准备好使用可用的 C2000固件。 我建议下载 C2000电机控制 SDK、网址 为:http://www.ti.com/tool/download/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 、并将"tmdxiddk379d"之类的代码示例修改为相应的功率级、例如 TIDA-01420。 如果您对 C2000电机控制 SDK 和相关软件有具体问题、还可以利用 C2000 E2E 论坛。    

    此致、
    Martin Staebler

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的快速响应。 这非常有帮助、我将听从您的意见。

    最后一个问题是、通过提供的链接、我可以看到 C2000Ware 电机控制 SDK 支持 F28004X 器件。 是否可以使用 TMDXCNCD280049M 而不是 TMDXIDDK379D?

    提前感谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dan:

    我很高兴我们能提供帮助。 是的、对于 TIDA-01420测试(使用隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1306实现三相 PWM 生成和电流/电压检测)、您 也可以使用 www.ti.com/.../TMDSCNCD280049C controlCARD。 当然、请考虑此器件与 TMS320F28379D 在 MIPS、内核数、闪存/RAM、外设数等方面的差异。 如 TMS320F280049C、有四个 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)输入通道(每通道两个并联滤波器)、而 TMS320F28379D 有8个输入通道。

    此致、
    Martin Staebler