This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01226:适用于3D 打印的405nm 低成本替代产品

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01226, DLP-OMM-SEARCH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/793198/tida-01226-405nm-low-cost-alternatives-for-3d-printing

器件型号:TIDA-01226
Thread 中讨论的其他器件: DLP-OMM-SEARCH

您好!

我们正在尝试开发自上而下的 SLA 打印机。 我们只有少数几家制造商生产了现成的405nm 1080p 模块。 但我们需要一种更低成本的测试替代方案。
对于3D 打印应用、是否可以购买 TIDA-01226评估模块并将蓝色 LED 改为405nm LED? 或者、您是否有更适合这种情况的评估模块?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    我建议查看 DLP-OMM-SEARCH 中提供的光学模块搜索工具。 此工具具有许多可用的光学引擎、其中一些用于3D 打印。

    此外、请随时查看此页面底部: Pico 芯片组–购买光学引擎

    谢谢、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 但是、到搜索工具的链接似乎已断开、页面部分空白、我无法单击这些链接。

    我们尝试联系 Crystal Optech、但从未收到回复。 最好的选择似乎是 SI-Cube、但似乎他们也采用了您的评估模块并将其换成了405nm LED、因此我们想我们是否也能做到这一点。 光学器件会阻挡405nm 的光、还是可以将蓝色 LED 换成405nm 的 LED?  

    我在这个主题中看到 Srik 提到了: https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/p/745993/2761345#2761345?jktype=e2e。 早期的0.47模块针对3D 打印进行了优化、是否有任何有关这些方面的更新? 我们很乐意评估其中一个!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian、

    我刚刚确认了光学模块搜索页面对我来说非常有用。 如果仍有问题、您可以重试并告知我吗?

    欢迎随时发送电子邮件至 gurrapu@ti.com 向 Srik 咨询该帖子。 他可能能够直接跟进您。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然无法正常工作、已尝试不同的浏览器和移动设备。 您是否有直接下载链接?

    请不要给他发电子邮件、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian、

    很遗憾听到这些困难。 要进行确认、 www.ti.com/.../DLP-OMM-SEARCH 是否是您无法访问的链接? 您能否发送您看到的内容的屏幕截图? 我确保它能在我的身边工作、因此我不确定是什么问题。 希望我们能够达到这个目标的最底部!

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确切地说、请检查所附图片!