请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDC-CC3200SMARTPLUG Thread 中讨论的其他器件:CC3200
智能插头的计量精度是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
智能插头的计量精度是多少?
Karteek、
本参考设计展示的计量数据读取精度相当高。 尽管 CC3200的 ADC 为10ENOB、但通过块求和来过采样和抽取样本可提高精度、从而产生每秒0.98K 样本的13位 ADC。 此 ADC 计量软件模块可实现低至2%的测量精度。
有关数字信号处理算法的更多信息、请参阅 《TIDC-CC3200SMARTPLUG 用户指南》的第3.2.3节。
BR、
成