请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP2688 尊敬的 TI 支持:
我无法使用建议的查看器打开/查看光绘文件。 是否可以将光绘数据作为*。PDF 文件获取?
非常感谢您的参与。
此致、
T. Eckert
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../PMP8942_5F00_Test_5F00_Results_5F00_Rev_5F00_B.doce2e.ti.com/.../PMP8942_5F00_Rev_5F00_B.pdfThomas、
获得低至14V 输入电压的设计将会有问题。 这是一个11:1 Vout/Vin 比率、将需要考虑损耗的大于92%的占空比。
所连接的设计是24V 的一种可以工作的设计。 但是、它不能在65V 以上的输入电压下运行。
14V - 155v 的输入源是什么? 是否有方法可以减小此范围?
Ryan