This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP2688:Gerber Data as PDF

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/793858/pmp2688-gerber-data-as-pdf

器件型号:PMP2688

尊敬的 TI 支持:

我无法使用建议的查看器打开/查看光绘文件。 是否可以将光绘数据作为*。PDF 文件获取?

非常感谢您的参与。

此致、

T. Eckert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    PMP2688虽然设计良好、但已有11年历史。 我们目前市场上有更好的解决方案。 我能帮您找到其中一个较新的解决方案吗? 您能否提供您的规格?

    谢谢、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    是:
    VIN= 14V...155v;Vout=165V...170V;Pout=150W

    谢谢、
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PMP8942_5F00_Test_5F00_Results_5F00_Rev_5F00_B.doce2e.ti.com/.../PMP8942_5F00_Rev_5F00_B.pdfThomas、

    获得低至14V 输入电压的设计将会有问题。 这是一个11:1 Vout/Vin 比率、将需要考虑损耗的大于92%的占空比。

    所连接的设计是24V 的一种可以工作的设计。 但是、它不能在65V 以上的输入电压下运行。

    14V - 155v 的输入源是什么? 是否有方法可以减小此范围?

    Ryan