This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7390:PMP7390最新版本

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790759/pmp7390-pmp7390-latest-rev

器件型号:PMP7390
主题中讨论的其他器件: LM5145

大家好  ,PMP7390有没有最新版本(PCB/光绘/原理图)?

我是否可以知道共享文件(日期为2012年5月)是否是唯一可用的修订?  

如果有更新的版本/版本、是否有人可以指导我?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    在线发布的文件是该特定设计的最新文件。

    如果您正在寻找涵盖类似规格的较新设计、我们可能会为您提供帮助。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    感谢你的答复。

    我提出这个问题的原因是、我注意到 PCB 文件不完整。
    也没有尺寸。

    不确定我是否正在检索与其他文件相同的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    此处的 PDF 文件只是装配图。

    有关完整的布局信息、请参阅光绘文件。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道 TPS40170RGY 是否能够替换为成本更低的替代产品?
    如果是、哪一个器件型号可以完成该工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    很抱歉耽误你的时间。  我们有适用于此应用的更新版本控制器 LM5145。