This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMR14050-Q1:LMR14050 Orcad pspice 收敛问题

Guru**** 2542540 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792760/tina-spice-lmr14050-q1-lmr14050-orcad-pspice-convergence-problem

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMR14050

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试使用 LMR14050 TR 模型在 Orcad pspice 16.6中运行仿真,

因为我尝试实现收敛  

(1)将 Vntol 增加到10U

(2)此外、尝试将 ITL4增加到1500

(3)此外、尝试将 Reltol 增加到2m  

但收敛仍然无法解决。

我上传了仿真文件、请帮助解决该问题。

Thankse2e.ti.com/.../LMR14050.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对测试台和分析参数进行了一些更改、使其正常工作。 PFA 更新的项目文件 e2e.ti.com/.../LMR14050_5F00_TRANS.zip

    下面是仿真结果。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpan Gupta:

    非常感谢您的回复。 还有两个问题、

    1.数值 X 在组件 CESR 中意味着什么剂量? X 必须设置为1?
    2.是否可以通过 TI 的当地分支机构接收 LMR14050平均模式的 NDA?(在主页上未找到该模式)我们想要测试相位裕度性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    x 表示乘法器。 对于电容= 22uF 和 X= 2的情况、是指44uF 的等效电容。

    我们没有 LMR14050的平均值模型、但您可以通过 WEBENCH 仿真观察相补角性能。
    否则、您可以通过以下链接从所有可用 SPICE 模型中查找相似器件的平均模型。

    谢谢、
    Vivek Agarwal