This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3492-Q1:WEBENCH LM3492.

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790056/webench-tools-lm3492-q1-webench-lm3492

器件型号:LM3492-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3492

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

为什么 LM3492不再启用 WEBENCH?

我在2017年创建了一个设计、需要对其进行更改。

您是否在某个位置链接了2017版本?

此致、Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 目前 WEBENCH 上的 LED 驱动器似乎存在问题。
    我们正在努力解决这个问题。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    我们已在 TI.com 上修复了此问题。 现在、您将能够创建 LM3492 LED 驱动器的设计。
    请使用以下链接创建 LM3492 LED 驱动器的设计。

    webench.ti.com/.../webench5.cgi

    谢谢、

    此致、
    Mahantesh