This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21366:AC230V 输入条件的效率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, PMP21366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790431/pmp21366-efficiency-of-ac230v-input-condition

器件型号:PMP21366
主题中讨论的其他器件:UCC28064A、

您好!

我们想知道、轻负载下的效率会反复升高或降低的原因。

38.5W、98%。

76.4W 96%

153W 97.3%

229.7W 96.7%

306.2W 97.2%

您是否会告诉我们为什么效率会如此高或低?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣敏弘

    这是因为 UCC28064A 的相位和轻负载管理功能。 当负载降低时、PFC 运行将从两相移至单相。 对于单相运行、您将看到效率上升。 然后、我们进一步降低负载、并且在相同的单相运行条件下、效率会降低。 当我们进一步降低负载时、PFC 将进入突发模式运行以降低功耗。 在突发模式运行下、我们可以实现比单相运行更高的效率。 这就是您在极轻负载时观察到另一种效率上升的原因。

    此致、
    Sheng-Yang Yu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng-Yang-San、

    感谢您的回答。请让我询问 AC115V 操作。

    效率从40W 增加功率降低到150W。 UCC28084A 在哪种模式下工作? 该区域是不是无突发的单相模式?

    如果它认为是这样、上面的区域将是交错模式。

    如果40W 至150W 是突发模式、您是否可以让我们知道在何处从突发模式、单次模式和交错模式更改模式?

    此致、

    渡边俊弘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣敏弘

    我仔细检查了我的 PMP21366设计。 我实际上禁用了 UCC28064A 的突发模式功能- BRST 引脚上没有上部电阻器。 因此、在115VAC 时、从40W 到150W、电路板应采用单相运行。 很抱歉造成混淆。

    此致、
    Sheng-Yang Yu