This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4925:PMP4925所需的 EVM 样片

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792490/pmp4925-sample-of-evm-need-for-pmp4925

器件型号:PMP4925

John、您好、我已经解决了最小输入电平问题;Iz PMP4925B、一 个评估模块或唯一的参考设计我想为 UCC2897A IC 探索一下。 是否可以对其进行采样?如果是 ,如何?请参阅指南,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将我的查询修改为:如果 PMP4925在 EVM 表单中不可用,这是可以为 UCC2897A 配置文件采样的最近的 EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注 UCC2897A。
    遗憾的是、无法购买这些精确的设计、因此无法在 TI store 购买。 它们的构建和设计目的是验证我们的控制器性能、您可以找到原理图、BOM 和光绘文件、以便构建您自己的电路板。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sonal Singh

    好的、在这种情况下、UCC2897A EVM 可以作为样片提供吗? 有可能吗?

    其次 ,设计人员 可以在有源钳位中实现多大的最大占空比? 具体而言、是否计划了65%的占空比(以减小 Trf 的尺寸)?

    是否有任何文档可用于计算 FET 和 TRF 损耗?

    如有,请向我们提供

    谢谢。。。 Dattaray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dattaray、

    您可以通过以下链接订购 EVM:

    UCC2897A 的最大占空比为70%被视为正常运行、您将会觉得正常。

    下面的白皮书对如何计算变压器上的功率损耗提供了非常全面的方法: https://www.ti.com/lit/ml/slup126/slup126.pdf

    使用本文计算与初级 FET 相关的损耗: http://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf

    此致、

    区域