请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP4925
John、您好、我已经解决了最小输入电平问题;Iz PMP4925B、一 个评估模块或唯一的参考设计我想为 UCC2897A IC 探索一下。 是否可以对其进行采样?如果是 ,如何?请参阅指南,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PMP4925
John、您好、我已经解决了最小输入电平问题;Iz PMP4925B、一 个评估模块或唯一的参考设计我想为 UCC2897A IC 探索一下。 是否可以对其进行采样?如果是 ,如何?请参阅指南,
您好 Dattaray、
您可以通过以下链接订购 EVM:
UCC2897A 的最大占空比为70%被视为正常运行、您将会觉得正常。
下面的白皮书对如何计算变压器上的功率损耗提供了非常全面的方法: https://www.ti.com/lit/ml/slup126/slup126.pdf
使用本文计算与初级 FET 相关的损耗: http://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf
此致、
区域