This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN7414:7414

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788964/tina-spice-sn7414-7414

器件型号:SN7414
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

我正在使用 TINA-TI 来模拟数字电路。 我可以使用"查找组件"选项添加74HC 系列中的器件。 我仿真了简单的逆变器。 TSC 文件已附加。 仅捕获输入波形。 如何获取 o/p 波形。 该值应作为输入的倒数?e2e.ti.com/.../Inv.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    我不确定您原始文件中的逆变器为什么看起来不起作用。

    但我删除了它、并尝试从 TINA 的选项卡/下拉菜单中再次恢复、它起作用。

    Attached.e2e.ti.com/.../6355.Inv.TSC

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!  

    感谢您提供更新后的文件。 我找到了原因。 PL 参考附加的文件。  

    当我在 TINA 下拉菜单中拉出符号时出现在文件中。 我得到的栅极在尖端有带 squrae 的引脚。 在您的情况下、情况并非如此。 PS 当我尝试连接时,可能没有连接。 对于所有数字 IC 符号、此引脚提示是我要面对的。 我是否遗漏了任何 thong? PL 建议。

    e2e.ti.com/.../INV_2D00_-GAte-symbol.docx

    谢谢,

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    我们仍在研究此问题、并向我们的 TINA 供应商 DesignSoft 询问。

    如果我们有任何进一步的更新、我们将通知您。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    供参考、DesignSoft 不建议使用该特定块、因此只需使用我提供的内容即可。

    由于这不在我们的讨论范围内、如果您有进一步的问题、我建议您通过 https://www.tina.com/直接咨询 Designsoft 、您可以点击"Support"选项卡/链接进行进一步查询。

    Herman