This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC25600:VO615A

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/793261/tina-spice-ucc25600-vo615a

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

当我尝试对我的电路进行瞬态分析时、我会遇到收敛错误。 我注意到、在我的设计中使用 V0615A 光耦合器时会发生这种情况? 造成这种情况的原因是什么?如何解决?

我在这里得到了光耦合器的设计

https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/533072

我的设计也可在此处找到以供参考。

e2e.ti.com/.../LLC-Converter-Final-2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、


    出现收敛错误是因为原理图缺少接地连接、如下所示。


    我们在提供接地连接后获得以下仿真结果。

    谢谢、

    Vivek Agarwal