This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD19534Q5A:CSD19534Q5A

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD19534Q5A, LM74670-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792696/tina-spice-csd19534q5a-csd19534q5a

器件型号:CSD19534Q5A
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM74670-Q1

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试 在 LLC 转换器半桥中使用 CSD19534Q5A MOSFET、但在运行瞬态分析时、我不断遇到收敛错误问题。 如何解决此问题?

我已附加 TSM 文件

e2e.ti.com/.../LLC-Converter-Final.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    您能否共享用于配置此原理图的参考原理图?
    这将有助于我们进一步研究这个问题。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    我不确定您的要求、我在 Webench 上创建了一个使用 CSD19534Q5A MOSFET 的类似设计。 可以在下面看到该链接。

    Ricardo Portals

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、


    仿真通过使用 TINA_TI 内置的 MOSFET IRFPG52替换 CSD19534Q5A MOSFET 来运行。

    下面随附了更新的原理图和仿真结果。

    谢谢、

    Vivek Agarwal

    e2e.ti.com/.../LLC-Converter-Final_5F00_updated.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    谢谢、我将在我的设计中使用此模型。 我还在设计中查看整流器控制器、然后是 LM74670-Q1以降低电压损耗。 很遗憾、我在尝试运行瞬态分析时收到相同的错误消息? 导致这种情况的原因是什么?如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、


    您能否分享您观察到错误消息的 TINA-TI 原理图?

    这将有助于我们研究该问题。


    谢谢、

    Vivek Agarwal