This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00100:我想申请此 EVM 进行客户促销

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00100, TIDA-00998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792905/tida-00100-i-want-to-request-this-evm-for-customer-promotion

器件型号:TIDA-00100
主题中讨论的其他器件: TIDA-00998

您好!

我是一名 FAE、位于中国深圳。

我想申请 TIDA-00100的 EVM 来演示我们的能量收集解决方案。

您可以通过电子邮件联系我。

此致、

王淑宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubiao、您好。 参考设计的部署策略是、我们为客户提供必要的光绘文件、设计文件、原理图等、以便客户自行构建设计。 这使客户能够针对其特定子系统的使用进行定制。 我将与楼宇自动化部门联系、以查看他们是否有可用的示例板。

    此致、

    John Fullilove
    参考设计操作
    系统工程与营销
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、John

    顺便说一下、TIDA-00998或 TIDA00488、这两个 EVM 中的任何一个都可以。

    Shubiao