This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:设计一个60瓦功率的发送接收开关。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788992/tina-spice-design-an-transmit-receive-switch-of-60-watt-power

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我需要设计一个声学雷达的发射接收开关、该开关能够在 良好的开关速度下承受高达60W 的功率。 有人可以建议任何设计吗? 我在 SKY12210 IC 中发现了类似的操作(随附了数据表)、但由于我的整个仿真都在 TINA 软件上、所以我想从任何德州芯片中检查这个操作。 请参阅数据表、并向我推荐任何类似的开关。

此致

Parag