This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM25122-Q1:Tina TI PSPICE 均值模型

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM25122-Q1, LM5122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/791909/tina-spice-lm25122-q1-tina-ti-pspice-average-model

器件型号:LM25122-Q1
主题中讨论的其他器件:Tina-TILM5122-Q1

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

您能否为 LM25122-Q1提供 TINA PSPICE 平均值模型? 我无法在产品信息页面中找到它。

我找不到适用于 LM25122-Q1 IC 的 Webench 工具。

此致、

Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumya、

    供参考、我们正在评估您的查询、但我们无法保证我们可以提供查询。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumya、

    感谢您提出问题。

    目前没有可用的 LM25122-Q1 TINA 模型或 WEBENCH 版本。 为了解决此问题、我建议使用 LM5122-Q1模型和 WEBENCH。 在此处可找到这两个器件。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    LM25122-Q1和 LM5122-Q1之间的唯一区别是输入电压额定值。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett