This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00972:HDC1080校准的技术问题

Guru**** 2767175 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00972, HDC1080, HDC2080, HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792462/tida-00972-technical-questions-for-hdc1080-calibration

器件型号:TIDA-00972
主题中讨论的其他器件: HDC1080HDC2080HDC2010

尊敬的 Sirs:

我 的客户正在研究此参考设计、现在 他们有一些技术问题、其中包括:

-传感器的校准证书和精度(TIDA-00972用户指南第23页)是否由您为每个传感器提供、或者可以使用/重复使用此证书。

-什么是校准公式/算法/过程以及需要执行的频率。

此外、这有助于我们决定 ABS 塑料外壳设计:

-传感器是否必须直接接触环境(通过塑料外壳上的孔)才能准确获得温度和湿度值、或者该条件仅限于湿度或根本不存在这种情况。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Henry:
    非常感谢您的查询。 恐怕我必须就此咨询我们的产品专家。 请允许我们对此进行进一步调查、并在周二返回您的最新消息。
    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:  

    中显示的校准证书适用于参考传感器(HMP76)、而不适用于 TI 参考设计中使用的 HDC1080。  

    HDC1080在我们工厂将校准系数编程到 IC 的一次性可编程区域中。  

    HDC2010和 HDC2080可在工厂(生产期间)或部署后通过寄存器写入进行现场重新校准。  

    请参阅:  

    http://www.ti.com/product/HDC2010/technicaldocuments

    http://www.ti.com/product/HDC2080/technicaldocuments