This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA317:.

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792878/tina-spice-ina317

器件型号:INA317
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在设计仪表放大器、用于测量 Pt1000 NTD 热敏电阻的温度。 使用单面3V3电源并将 NTD 置于分压器中(Vcc->5600 -> VIN -> 15k||NTD->GND)。 VREF 连接到 GND、Vin-也是如此。

我在 TinaTI 和将 LTSpice 与导入的模型结合使用时看到的是、Rg 设置的增益不能准确地表示输出电压。

例如、我有一个输入电压为412.47mV、Rg=25k 的模型、输出电压仅为749.73mV、增益为5时不是预期的2V。

还有人有这个问题吗?