This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC24624:UCC24624

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC24624, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792703/tina-spice-ucc24624-ucc24624

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 UCC25600

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我想将整流器控制器用于我的 LLC 设计、但遗憾的是、此器件只有一个 Simplis 模型、我在另一个支持论坛中读到、如果您下载了完整版本、则只能在 Simplis 中对其进行仿真。 我的 LLC 设计是在 TINA 中设计的、我想继续使用该软件。 此 IC 是否有任何 TINA 模型? 如果不是、我可以改用任何其他整流器 IC 来实现 Tina?

谢谢

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/745836?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC24624

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    UCC24624仅提供 Simplis 模型。

    我们有适用于 UCC25600 LLC 控制器的 TINA-TI 模型。

    否则、可通过以下链接访问所有可用的 Spice 模型、您可以查找符合您要求的内容。

    谢谢、
    Vivek Agarwal