This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ISO5452-Q1:ISO5452-Q1

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790161/tina-spice-iso5452-q1-iso5452-q1

器件型号:ISO5452-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIISO5452

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否可以在 TI TINA 中模拟 TI 的 ISO5452?
ISO5452具有 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaveh、

    遗憾的是、我们无法在 TINA 上模拟 IBIS 模型。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、我们能否将 IBIS 转换为 Lib 并进行仿真?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们不能这样做、因为 IBIS 模型本质上与 Spice (TINA)模型不同。

    但是、最近、我相信 OrCAD 软件(模型编辑器)具有一个能够将 IBIS 转换为 SPICE 格式的函数。 但我们不知道这最终是否可用于 TINA 仿真。 目前、我们的团队不支持从 IBIS 到 Spice 的转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有未加密的.lib 模型来模拟 ISO5852或 ISO5452的瞬态响应。 我很惊讶这些是 TI 模型、我们无法在 TI TINA 中对其进行仿真、也无法从 TI 获取未加密的.lib 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaveh、

    遗憾的是、我们没有可供您使用的该特定器件的未加密模型。

    Herman