This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00484:TIDA-00484 PCB 设计和 BOM 文件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792306/tida-00484-tida-00484-pcb-design-and-bom-files

器件型号:TIDA-00484

我想将 TI 公司建议的 Altium 项目用于 TIDA-00484的设计、当我看到 BOM 文件(http://www.ti.com/lit/df/tidrey6c/tidrey6c.pdf)时、一些组件(50、55行)未明确定义并标记为"用于 BOM 报告"。 这是什么意思? 如何在制造过程中替换这些元件。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ferdaous、您好、感谢您关注德州仪器的参考设计。 我不确定"在 BOM 报告中使用的含义是什么、因为 R 和 CS 的描述通常以"否"表示 但是、我还注意到、BOM 的第50行和第55行的指定数量为"0"、这意味着原理图上的"DNP"或"不填充"。 因此、对于您作为客户而言、BOM 的这些行应该是"无关"。 我将向拥有此设计的楼宇自动化团队询问 BOM 上的"用于 BOM 报告"标签。

    此致、
    J. Fullilove