This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS1H000-Q1:TPS1H00-Q1的未加密 SPICE 模型?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS1H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792124/tina-spice-tps1h000-q1-un-encrypted-spice-model-for-tps1h00-q1

器件型号:TPS1H000-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

团队、

我的客户在为 TPS1H000-Q1导入加密 SPICE 模型时遇到问题、您能否共享未加密版本? 它不会发布在内部模型存储库中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、

    请通过我们的内部系统路由此请求、您可以转到您的 Web 浏览器并键入" modelrequest/"。 然后、我们将看到我们可以从那里执行的操作。

    对于新用户、有一次性设置:
    (1)您需要一个 Confluence 帐户。 如果您还没有,请 使用您的 ENT 帐户登录 confluence.itg.ti.com,创建一个。 激活您的帐户可能需要1小时。
    (2)如果您还没有帐户、请在其配套网站 JIRA 中创建一个帐户(https://jira.itg.ti.com)。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heman、

    感谢您提供的信息、我将让拥有此 IC 的业务部门处理模型请求。