This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:Aardvark 8PIN 是否允许通过 GUI 控制寄存器? TUSB3410

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, TIDA-01243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792471/tida-01243-can-aardvark-8pin-allow-register-control-with-gui-without-tusb3410

器件型号:TIDA-01243
主题中讨论的其他器件:TUSB3410

我想使用 TPS 6598X HOSTINTERFACE 和 CONFIGURERATION 工具

Aardvark 8PIN 是否允许通过 GUI 进行寄存器控制? TUSB3410

pe2e.ti.com/.../BLOCK-DIAGRAM.pptxlease还会检查附件中的块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    如果我对您的问题进行了回答、是的、这是可能的。 如需更多信息、请参阅 TIDA-01243用户手册中的第3.1节"如何使用 Aardvark SPI 控制器对 SPI 闪存(TPS6598x)进行编程"。

    www.ti.com/.../tiduc52.pdf