This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:编程和散热器问题

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790806/tida-00120-programming-and-heatsink-questions

器件型号:TIDA-00120

我现在回到这个设计中、有一些问题:

  • 我在设计中看不到 MSP430的编程接头。 我是否缺少它、或者我是否需要添加标题、然后使用 http://www.ti.com/tool/EZ430-F2013?之类的内容
  • 回到我之前的主题中的散热器问题、如果我将 MOSFET 换为 TO-220、那么我可以将凸片直接焊接到铜上、还是需要散热器? 如果 MOSFET RSDON 不超过 FET 的最大结温、是否仍然不需要散热器?

谢谢、

Brian