This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28780:SIMPLIS 仿真中的交流信号源问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790193/tina-spice-ucc28780-ac-signal-source-problem-in-simplis-simulation

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

好的一天先生:

因此、我使用了我在 UCC28780站点上找到的仿真文件(SIMPLIS 文件)、当我运行仿真时、仿真上的控制器不工作、我使用了交流信号源(60Hz、连接了桥式整流器和大容量电容器、而不是直流电源)。 我的问题是、它是如何不起作用的? 我使用了127V 作为交流电源的峰值。

感谢您的配合、

-RMV