Other Parts Discussed in Thread: PMP4435
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP4435 尊敬的先生:
您能否共享 PMP4435的 Mathcad 文件。
在该全桥转换器中、变压器(T1)设计和输出电感器(L1)设计考虑的(磁通量密度) Bmax 是多少。 是 RM6S/ILP 内核、与 AP (面积乘积)配合使用:236 MM4足以提供300W 功率。
此致、
Nesh