This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00287:布局尺寸

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792073/tida-00287-layout-dimensions

器件型号:TIDA-00287

大家好

对于学校项目、我必须将 TIDA-00287双端口 USB 3.0集线器集成到另一个电路中。 我能够将原理图转换为 Altium、并希望开始创建新电路的布局。 但在参考设计中、我无法找到有关电路板机械尺寸及其引线的任何详细信息。 是否有其他包含这些信息的文档? 或者是否有我可以使用的 Altium 布局文件?

提前感谢

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nico、

    请单击以下链接获取电路板布局文件。 为了供将来参考、有时布局文件位于"Gerber"下方、在本例中就是如此。

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=tidc726&fileType=zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 我已经看到了这个文件、但由于我在 Altium 中工作、我无法使用它。 提供的文件是 Eagle Software 生成的返修文件、如果我没有被错误处理。 是否有一个文档可以提供 PCB 尺寸等物理规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW。 我只是尝试在 Eagle 中打开.brd 文件-也不起作用。 它只是抛出如下错误:第1行,第1列:预期打开元素
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局文件是使用 Allegro 创建的。 我能够使用 Altium 中的 Allegro Import 工具获取 Altium 版本的布局。 请接受我的朋友的请求、以便我可以向您发送文件。 请在您接受后在此处发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Malik。 感谢您的帮助。 我已接受您的朋友请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nico、

    我已向您发送了相应的文件。 如果您有任何问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Malik。 这对您有很大帮助。 非常感谢!