This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00913:用于小型电源逆变器解决方案

Guru**** 2927140 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00913, LMG5200, TIDA-00915, DRV8412, DRV8844, DRV8704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792262/tida-00913-for-small-power-inverter-solution

器件型号:TIDA-00913
主题中讨论的其他器件: LMG5200TIDA-00915DRV8412DRV8844DRV8704

我们的客户正在寻找48V 单相逆变器解决方案。

功率范围高达50W。

您是否有适用于48V 单相逆变器的解决方案或参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、

    我不确定您所说的"单相"逆变器是什么? 我假设您计划驱动单相 BLDC、它通常由全桥驱动。

    方案1:从 TIDA-00913等任何三相逆变器设计中移除一个相位以获得全桥。 您可能只需要一个直列式分流器、因为电机以桥接模式连接。 GaN FET 模块 LMG5200的优势在于能够支持高 PWM 开关(我们测试了高达100kHz 的 PWM)和极低的死区时间、因此您可以获得一个高内衬功率级。 您提到了50W 功率、但您没有提到什么标称输出电压。  
    TIDA-00915的每相额定电流高达7Arms。  如果您的低阻抗电机具有低反电动势 、则可以驱动高达7Arms 的电流。 在这种情况下、输出电压将为7Vrms、从而使 Pout=49W。   

    方案2:  我们有一个单相 BLDC 参考设计:http://www.ti.com/tool/TIDA-00875。  但是、它适用于12-24V 输入、以防您灵活地使用直流输入。

    有关48V 直流全桥、请查看我们的有刷直流驱动器 :http://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/overview.html。 我们拥有具有集成 FET (例如 DRV8412、DRV8844)或外部 FET (例如 DRV8704)的解决方案。

    此致、

    Martin Staebler