This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLE2426:创建将 TLE-2426与单电源运算放大器结合使用的 TINA-TI 表示时出现问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA350, TLE2426, INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789973/tina-spice-tle2426-problems-creating-a-tina-ti-representation-which-uses-the-tle-2426-with-a-single-supply-op-amp

器件型号:TLE2426

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我一直与 TINA-TI 合作、使用 OPA350或等效器件作为电压跟随器创建反相运算放大器电路设计、该输出器的输入来自 INA121、并由单个5V 直流电源供电。 350输入是121中放大的1V 10Hz 正弦波、并整合了 TLE2426以在 Vin+处提供2.5V 基准电压。 我从一个设计开始、该设计在传统配置中使用两个相同的1MEG 电阻器来拆分5V OPA350电源、它的工作方式就像一个魅力(配对电阻器前面有一个来自 INA 的输出电容器)。 但是、当我尝试将 TLE2426作为电路 OPA350部分的替代产品时、我会得到输出、该输出是2.5V 直流电压上叠加的纹波、这表明我的2426设置真的是错误的。 我尝试按照我在互联网上看到的设计来介绍 TLE。

我猜我会误解机箱接地和参考接地之间的差异、但看不到如何操作。 是否有人可以告诉我将在 TI 仿真器中工作的电路布局?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    请在此处上传并分享您的 TINA .tsc 文件原理图。 我们将对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此我将介绍 TLE2426以代替两个1Meg 电阻器的尝试包含在内、这两个电阻器分离电源轨以设置350的 Vin+。 我确定这是错误的、但我无法确定如何在电压跟随器模式下为运算放大器设置2426。 我的2426是三引脚版本。 不确定四引脚版本的功能有何不同。

    我还为 TLE 使用了 TINA 原理图文件 zip (不确定我是否正确上传、因为文章中的表示形式看起来很奇怪)。 昨天的原始博文使用两个1Meg 电阻器来分离电源轨。

    Bob E.

    e2e.ti.com/.../1NA-121-AC-Inputv_5F00_A2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我相信您正在使用1uF 电容器来阻断直流电。

    正如我在使用 TLE2426时看到的、TLE2426和 INA 的输出电路有一些不必要的交互。

    因此、最好在这2之间使用隔离、并使用更大的阻断电容器、该电容器将更高效地传递交流信号。

    我已经做了一些更改并附上了原理图。

    请看、这解决了。

    e2e.ti.com/.../1NA-121-AC-Inputv_5F00_A2_5F00_solution.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应和 TLE! 我必须承认、我对 VCVS1这一术语感到困惑。 我看了一下,坦率地说,我对它所代表的内容一无所知。 它代表的是电路元件还是整个电路? 在实际的有线电路中、它会是什么样的? 您可以在符号上投射任何光、以及它代表的是哪种有源电路、我们对此表示非常感谢。

    顺便提一下、您发送的原始 TLE 在我的 Tina-TI 副本中的15%处停止。 不确定原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCVS 只是一个理想的缓冲器、在这两者之间提供隔离、在实际电路中无法实现这种隔离。

    我刚刚将其放置在模型中进行测试、并显示 INA 和 TLE 器件的输出级在通过1uF 电容器进行连接/短路时具有一些不必要的交互(而不是简单的叠加)

    为了在2个块之间实现隔离、也可以像这样使用 L-C、

    关于文件的运行、您使用的是哪个 TINA 版本? 请使用最新版本 9.3.150.328 SF-TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在看到了你们如何去耦这两个组件、但我还注意到、我认为正确的是、这需要一个非常大的阻气来完成任务。 我来看看、确定2426是否可以完成工作的唯一方法是在实际电路中尝试。
    感谢你的所有帮助。 非常感谢、我将结束本次演示。
    我可以访问的最新版本是9.3.150.4。
    再次感谢!