请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010024 主题中讨论的其他器件:CC1312R、
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我尝试同时使用 UART0和 UART1、但在调试模式下收到此错误消息:
Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.903.6)
Cortex_M4_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.903.6)
Cortex_M4_0:20次尝试后无法确定目标状态
Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
我希望同时使用调试和外设控制。 如何为 CC1312 Launchpad 定义 UART1引脚? 仅适用于 cc1352 launchpad 的代码配置中。 请帮助我了解这种情况。
此致、