This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8750:PMP8740 2kW 充电器中的最低可调输出电流

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/791631/pmp8750-lowest-adjustable-output-current-in-pmp8740-2kw-charger

器件型号:PMP8750
主题中讨论的其他器件:PMP8740UCC28950

大家好、

我收到了以下请求、您能提供帮助吗?

############################

PMP8740 2kW 充电器项目中的最低可调输出电流是多少?

当转换器以恒定电流模式运行时、我能否将输出电流设置为低至0.1A?

############################

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    您将希望转换器在低负载电流下以断续导通模式运行。 如果电感器产生负电流、则功率将从输出传输回输入、并且同步整流器上可能会出现极高的尖峰。 这就是 UCC28950具有 DCM 和 TMIN 引脚的原因。

    我将让设计人员评论 PMP8740达到 DCM 阈值的位置。 但请注意、PMP8740可在低至0A 的负载电流下安全运行。

    谢谢、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、Fabio、

    感谢您关注此主题。

    在 MSP430的固件中、与输出电流控制相关的基准电压是具有16000个节拍的定时器的函数(在固件的主要部分、比较寄存器是 TACCR1、= 16000 - PWM_ref_current)。

    此处的满量程电流为62.5A、因此分辨率为62.5A/16000 = 3.9mA。 这意味着、转换器还能够提供@最小3.9mA 的输出电流限制。 不过、请考虑在输出电流如此小时、转换器峰值电流限制中的任何噪声都将产生更大的影响。

    此致、

    Roberto