This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:DCLKout12P/N 长度与 F_refclk1_P/N 匹配

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, TIDA-01022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790792/tida-01022-dclkout12p-n-length-match-with-f_refclk1_p-n

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200EVM

 DCLKout12P/N 是否需要将长度与 F_refclk1_P/N 匹配? 在 ADC12DJ3200EVM 上、DCLKOUT8_P/N 与 FPGA_JESD_CLK_P/N 匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDA-01022硬件,DCLKout12P/N 已连接,以备将来使用,如果需要,它是端接连接器,以供其他使用。
    如果您将 DCLKout12P/N 用于 FPGA 接口、则其长度必须匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01022 硬件,DCLKout12P/N 已连接,以备将来使用,如果需要,它是端接连接器,以供其他使用。
    如果您将 DCLKout12P/N 用于 FPGA 接口、则其长度必须匹配。