This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP15043:PMP15043 COMP 引脚

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/791681/pmp15043-pmp15043-comp-pin

器件型号:PMP15043
主题中讨论的其他器件:TPS54821TPS61178

您好 的团队:

我想设计3A 输出,     V1 (TPS61178 COMP 引脚)和 V2 (TPS54821 COMP 引脚)建议的电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    COMP 电压范围应在0~2V 之内。
    如果您想在 BTS 中使用此电路、请向我发送一封私人邮件、以离线讨论解决方案。 由于本参考设计中存在一些与外部条件相关的问题、我们正在努力更新该参考设计。